This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:计算最大值 输出电流

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798388/tlv61046a-calculating-max-ouptut-current

器件型号:TLV61046A

我想知道是否有方法可以计算  给定输出电压的最大输出电流。

当使用 WebBench 时、我要求电流达到高电平时会出现故障。 因此、我使用了 T试错 来确定 WebBench 在3.6...4.2输入电压下为45mA @ 27V 是可以的。 但使用 数据表中的信息、我无法获得类似的值。

最小 开关电流为680mA、因此在3.6V 时为2.45W、乘以80%的效率、然后除以27V、得到72mA 的电流。 我的错在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven-G:
    数据表中列出的规格是电感峰值电流的限制。 IPK=IIN+ 0.5ΔI Ω。 输入电流=IO*Vout/Vin/eff =45mA*27V/3.6V/0.8=421mA。
    如果您选择27V/72mA、则 IIN=675mA。 它将超过规格 if 加上 ΔI 作为电感纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven-G:
    我将关闭该帖子、因为我认为您可以解决该问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!