This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:提供输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800038/tps54218-supplying-voltage-on-output

器件型号:TPS54218

大家好、

我收到了客户的问题、他们在哪里使用 TPS54218提供3.3V 输出。 他们问、在器件未提供任何电压的情况下、在输出端提供3.3V 电压是否存在任何问题? 它是否会导致 IC 出现任何问题? 根据我的理解、这不会有问题、但我只是想与大家进行双倍检查、以确保。

谢谢!  

BR、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    需要注意两件事:
    在3.3V 预压输出下、有一条通过高侧开关体二极管返回 VIN 的泄漏路径。 因此、您将在输入端具有大约2.7V 的电压。 可能高于 VIN 的 UVLO。 在此期间、您应确保 EN 保持低电平。
    TPS54218没有任何预偏置启动功能。 在启动时输出斜升至稳压之前、输出将通过低侧开关放电。