This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:TPS53219A 软启动时间

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799972/tps53219a-tps53219a-soft-start-time

器件型号:TPS53219A

您能告诉我 TPS53219A 的软启动时间设置为40ms 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    TPS53219A 有四个固定的软启动时间:0.7、1.4、2.8和5.6ms。  无法设置40毫秒。