This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:原理图审阅

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799984/tps65261-1-schematic-review

器件型号:TPS65261-1

你(们)好  

我的客户想要查看薪酬值。

输入电压

输出电压

1通道(直流0.85V)

2通道(直流1.5V)

3通道(直流3.3V)

直流12V

C306:

C321:

C313:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles

    原理图正常。
    C306=100pF、C321=47pF、C313=47pF、这些都正常。