This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:UL 文件编号中描述的条件

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841766/tps25927-conditions-described-in-ul-file-no

器件型号:TPS25927

编写的 UL 文件编号 E.339631。
4.5至-18 VDC
续当前4.15至-4.5
PROT.CURRENT 5至-5.7
温度范围为30°C 至-70°C

我假设如下
4.5V 至18VDC
续当前0至5
PROT.CURRENT 0至5
温度范围:-30°C 至70°C

UL 文件编号中列出的电压、电流和温度是否正确?
如果是、请告诉我原因。 如果出现错误、请告诉我正确的值。