This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-025:测试 EVM 板是否需要外部 IGBT 或负载?

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798717/ucc21710qdwevm-025-do-we-need-an-external-igbt-or-load-to-test-the-evm-board

器件型号:UCC21710QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21710-Q1

我们必须测试输入和输出开关波形、如用户指南第2.2.2节中所述。 我们如何在输出侧仿真 IGBT。 我们是否需要在输出端使用 IGBT、还是只需要输出负载的波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您必须在栅极驱动器的输出端使用负载来模拟 IGBT 栅极的充电/放电。 UCC21710-Q1的 EVM 在输出端包含一个容性负载(C26、10nF 电容器)、用于模拟 IGBT 或功率 MOSFET 的输入电容。 您还可以将此电容器替换为另一个电容器、该电容器可能更接近 IGBT 的实际输入电容。 为了真正评估特定 IGBT、最好将负载电容器替换为您将在应用中使用的实际开关器件。

    此致、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dearian、这真的很有帮助。