This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:与 UC28025引脚相同、但启动阈值电压更高

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799584/uc28025-p2p-to-uc28025-but-with-higher-start-threshold-voltage

器件型号:UC28025

您好!

我的客户需要 更换建议、 他们以前使用 UC28025、但是它的起始阈值电压有点低、只有9V。  其 MOSFET PN 为 IPW65R660CFD。  最近 、板上的几个 MOSFET 烧坏了。 他们认为这可能与 UC28025的低启动阈值电压相关。

您能否向 UC28025推荐一个具有 更高启动阈值电压[>=12V]的 P2P 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    控制器的某些旧版本具有16V UVLO、 www.ti.com/.../uc2825b.pdf、但它可能不在正确的封装中。

    客户可以通过在系统中以9V 电压运行控制器并测量 FET 温度来检查此问题、以查看较低的栅极驱动电压是否是问题所在。

    此致

    Peter