This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56720:噪声要求最大值为15mVpp 的原理图审阅

Guru**** 2644775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799822/tps56720-schematic-review-for-noise-requirement-15mvpp-max

器件型号:TPS56720

尊敬的 TI:

我们已设计电源、可与 PCIe PHY 内的时钟乘法器单元(CMU)配合使用、以实现定制 SoC。

在100Mhz - 500MHz 的频率范围内、我们的噪声要求最大为15mVpp。

请查看原理图、并在原理图中提供是否需要对电感值、输入和输出电容值和数量等进行任何修改以满足噪声要求的建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图看起来不错。 它看起来与我们推荐的应用电路相同。 您关心的频率范围是100-500MHz。 在该范围内、不会有如此大的噪声。 开关电源的纹波以开关频率为单位、在本例中为500kHz。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就 Vp-p 而言、输出电压上的最大开关噪声是多少?

    此致

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    嗯、它取决于电感器和输出电容器的参数。 一般来说、可实现低至~10mV 的纹波。 纹波频率等于开关频率。
    负载瞬态也可能会在输出端带来一些高频噪声。 但是、在超过100MHz 的频率范围内、这不会是一个问题。
    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、
    Hao