This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424 SEPIC 可行性检查

Guru**** 2527760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799913/lm3424-lm3424-sepic-feasibility-check

器件型号:LM3424

大家好、

我的客户正在评估应用于24V DRL 的新项目、  

我们担心最大输出电压为34.4V、最小输入电压为8V (电流降额时为6~8V)、Vout 几乎是输入电压比的4.3倍(34.4V/8V=4.3)。

这种操作是否可行? LM3424的最大占空比是多少?

您是否会 帮助检查采用 SEPIC 拓扑的 LM3424设计是否可行? 谢谢你。

以下是运行条件:

L  DRL/POL/TI 功能模式:全功率(DRL)持续打开、PWM (POL)调暗至10%、全功率闪烁(TI)。

L  LED 驱动器:LM3424

L  拓扑:SEPIC、开关频率:250k~350kHz

L  驱动器的输入电压范围:6V 至32V

L  输出电压范围(每串):27V 至34.4V

L  最大 LED 电流(每串):850mA

L  温度范围:-40°C 至105°C 环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    我们将使该讨论离线。 谢谢!