This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:在定制 PCB 设计中、在 Vbus 上施加5V 电压时 IC 会灼伤。 在电池上工作正常、并且能够通过 I2C 进行通信

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841101/bq25895evm-664-ic-burns-down-when-5v-applied-at-vbus-in-custom-pcb-design-works-fine-on-battery-and-able-to-communicate-over-i2c

器件型号:BQ25895

我们最初使用BQ25895评估套件开发了我们的系统、之后、我们遵循了 BQ25895评估套件手册数据表中提供的参考设计、该数据表的末尾(第18页)提供了链接、可用于设计定制 PCB。 此外、还随附了我们定制 PCB 的原理图图片。 在定制 PCB 中、当由 Vbat 处的4V 锂离子电池供电时、系统工作正常。 我们获得稳定的输出电压、并能够通过 I2C 通过主机控制器与其进行通信。 当 PCB 由 Vbus 以5V 电压通过 C 型连接器供电时、BQ25895会烧毁并停止工作。 甚至是 BATFET。 我们一直在调试此问题,但没有发现与参考设计有什么不同。 在 Vbus 上以5伏电压为 IC 加电时、它会灼伤。 我希望在这方面得到一些帮助。 如果您需要更多详细信息、我将提供这些信息。 参考设计链接(第18页): http://www.ti.com/lit/ug/sluuba2b/sluuba2b.pdf

Vbus 上的输入电流被限制为最大1A

使用 USB Type-C 专用连接器在 Vbus 上加电。

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junaid 您好、

    我假设您在调试中移除了所有电源、然后测量了每个充电器非 GND 引脚到 GND 的电阻、以确认没有焊料短路?  例如、IC 具有多种防止 GND 短路的保护功能、但如果施加 VBUS 时 PMID 短接至 GND、IC 可能会损坏。  

    我没有看到原理图有任何明显的错误;不过、我有一些问题:

    1. OTG 接地后,您永远不能进入 OTG 升压。  因此、无需外部肖特基二极管。

    2.当 D+/D-悬空时、充电器默认为未知适配器并将输入电流限制设置为500mA。  我假设您使用 I2C 寄存器将输入电流限制设置为1A?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junaid 您好、

    我一段时间没有听到你的声音。 我将假定您已解决了您的问题并关闭了此主题。  如果您有更多问题、您可以重新打开几天、但之后、您需要发布新主题帖。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、很抱歉、我们收到一些问题、并且在发布回复之前尝试对其进行整理。

    考虑到我们不使用 OTG 升压、您是否建议移除 肖特基二极管?  肖特基二极管是否会导致任何问题?

    2.是的、我们使用 I2C 寄存器控制和限制电流。 这会导致任何问题吗?

     

    我使用 GND 测试了所有非 GND 引脚、一切正常。 没有接地短路/焊料短路。

    此外、如果正确放置、还应测量电阻的物理位置。 了解到在制造过程中出现了以下几个错误:

    • R92 (TS 引脚)的电阻值为30欧姆、而不是30.1K 欧姆
    • R94 (REGN 引脚)的电阻值为82欧姆、而不是5.23K 欧姆

    我们在 PCB 上再次运行了一些测试、并进行了以下更改:

    • 使用新 IC 替换了我们 PCB 中的 BQ25895 IC (已烧坏且完全停止工作的 PCB)。 电路开始工作正常、因为它以前在电池上工作。 我们得到了正确的输出电压、并能够通过 i2c 与 BQ25895通信。
    • 已将电阻器(R92、R94)替换为正确的值。
    • 电路的 BQ25895部分与电路的其余部分几乎隔离。
    • 已确保 IC 非接地引脚中没有焊接短路。

    连接了电池、就像以前一样工作正常。

    然后、通过 USB Type-C 连接器在 Vbus 上施加5V 电压、该电压立即再次损坏。 完全停止工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junaid 您好、

    如果您  使用工作台电源而非 USB-C 为已知的工作板供电、它是否正常工作?   USB-C 连接器是否有问题? USB-C 应加电以仅提供5V 和1.5A 电压、除非主机配置为提供其他电压。  这不应损坏部件。  

    需要肖特基二极管才能达到3.1A 的 OTG 输出电流。  我不会期望这是一个问题。

    IC 具有冗余电流限制保护(ILIM 引脚、I2C 寄存器、逐周期电流限制)。  

    根据我的经验、唯一 可能导致类似故障的两个故障 是 VBUS 上的极端过故障或 VBUS 上的反向电压。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好、感谢您所做的一切努力、但我们仍然遇到同样的问题。

    我们在原理图中和物理上都查看了 USB-C 部件(插孔、连接器、电缆等)。 没有问题。 此外、我们删除了 Vbus 上的"L5"以隔离 Type-C 插孔、并检查了"TP2"上的输入电压。 它在 TP2处提供大约5.1V 的稳定电压。  

    反向电压、这在 Vbat 情况下可能是可行的、但这是否应该是 Vbus 的问题?  

    此外、除了 BQ25895 EVM 套件数据表中提供的参考设计之外、我们还在 Vbus 和 Vbatt 处添加了铁氧体磁珠电感器。 它们是否会导致任何问题?

    您认为我们现在应该如何进行、实际上一切似乎都是正确的。

    再次感谢、此致、
    Junaid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junaid 您好、

    VBUS 上的反向电压会损坏充电器。

    铁氧体磁珠不应破坏充电器。

    您能否确定确切的电流路径、即从 VBUS 经由 IC 经由电感器到达 SYS、还是 VBUS 接地?  

    也许可以尝试向 VBUS 施加一个较小的限流(500mA 或更低)电压、并跟踪您在其他引脚上看到的电压?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、  

    我们发送了损坏的 PCB 以进行 IC 更换。 将运行您所说的上述测试、几天后我们将再次将其返回、并尽快与您分享结果。

    希望问题得到解决、非常感谢您的努力。

    此致、
    Junaid   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junaid 您好、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junaid、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。