This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:OC 引脚问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798877/tps2051b-oc-pin-question

器件型号:TPS2051B
主题中讨论的其他器件: TPS2051

尊敬的先生。

我们使用 TPS2051B。 启动电源(VIN)时测得的 TPS2051B。

OC 引脚将具有65us 的低电平信号。 是否在内部发布了此 OC 引脚低电平?

如果是、我可以忽略该信号吗? 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    此问题是否会影响系统正常功能? 可以使用软件忽略该脉冲吗?

    我在第15页上查找 TPS2051数据表:

    您还可以添加 RC 滤波器以消除脉冲。

    如有、随时与我联系。

    如果您认为这可以解决您的问题、请单击"问题已解决"按钮。

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ziv:
    你好。
    我们使用的是 TPS2051B。 但您提供的是 TPS2051规格。
    我们需要知道这种现象是否正常? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    在我们的规格 TPS2065B 中、我们仅确保 OC 在过流和过热条件下有效。

    对于其他情况、我们不保证。

    我认为这种现象是正常现象。 仍需要在我们的 EVM 上进行验证以确认这一点。

    我今天不在办公室,很快就会答复你。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ziv:
    你好。
    正在等待您的回复。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我在工作台上测试 TPS2051BDBV。
    看到类似的现象。
    脉冲是否会影响您的应用?
    如果是、我认为您可以使用软件来忽略脉冲。
    或者、您也可以像 TPS2051那样引用该方法。
    如有、随时与我联系。

    如果您认为这解决了您的问题、请单击"问题已解决"按钮。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziv:

    你好。

    我建议客户通过软件解决这个问题。 感谢您的帮助~