This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:我们要检查器件是否支持85VAC 输入、600VDC 输出。 器件的最高频率是多少?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799647/ucc28063a-we-want-to-check-whether-the-device-can-support-85vac-input-600vdc-output-and-what-s-the-max-frequency-of-the-devices

器件型号:UCC28063A

大家好、

我们需要检查该器件是否支持85VAC 输入、600VDC 输出。   器件的最大频率是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    UCC28063A 可支持85VAC 输入和600VDC 输出。

    最小开关周期在数据表的电气特性中指定、典型值为2.2us。 最小开关周期的倒数是最大开关频率、典型值为455kHz。

    此致、
    Eric