This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:反相模式 Vout 卡在0.65V

Guru**** 2558180 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZ20501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799844/lmzm23600-inverting-mode-vout-stuck-at-0-65-v

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: LMZ20501

您好!

我尝试使用两 个 LMZM23600通过20V 电源提供+/- 12V 电压、以便为某些运算放大器供电。 12V 转换器工作正常、但-12V (LMZM23600处于反相模式)的输出似乎卡在0.65V。我实现了底部原理图、其中所有三个电容器均为10uF、RFBT = 110k、RBB = 10k。 存在20V 总线、EIN 连接到 Vin、因此应启用器件。 但是、我测量了反馈节点处的电压、该电压等于~0.65V 时的输出电压。我认为我的转换器没有死区、因为我使用了两个不同的器件、两个器件都提供了相同的输出。 任何想法都将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我误解了"提出相关问题"按钮。 这个问题与旁路模式无关、只是与原始问题相同的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    LMZM23600的典型反馈电压为1V。 任何超出此范围的内容都意味着器件已损坏或未正确调节。 为了了解器件的稳定性、您可以通过将示波器探头放置在电感器的顶部来探测 LMZM23600的 SW 节点。 如果器件已正确调节、您应该会看到稳定的1MHz 方形开关波形。

    如果您的原理图与您链接的图像类似、我会首先查看电源以确保它不受电流限制。 此外、当您测试该参数时、您的负载条件是什么? 由于您要将此降压电源模块转换为反相降压、因此应相应地降低负载电流。 最后、我将确保该器件用足够的焊料焊接到 PCB 上。 您可以对器件进行回流焊、并查看电源模块底部引脚暴露的位置。 是否看起来有足够的焊料覆盖范围?

    这些是我最初需要注意的几件事。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我认为这是一个焊接问题。 返回并对其进行回流焊、器件一侧略过远(因此其他侧引脚已关断)、或者其中一个焊盘没有获得足够的焊料。 是否有焊接这些 USIP 封装的技巧? 我只是使用一个热气站、判断它是何时完成的、是当膏融化和碎片跳到位时、但这可能不是最好的系统。 无论如何、我将把您的解决方案标记为正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    有关焊接 USIP 的更多信息、请参阅 LMZ20501数据表中的第10.3节。 另外、还有 一份应用手册 详细介绍了焊接温度曲线等重要指南。

    此致、

    Jimmy