请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
您能帮助我的客户回答以下问题吗?:
"我对过充电电流寄存器设置有疑问。 当您通过不同的温度….std 温度、高温等进行转换时、…... 您可以设置不同的充电电流速率。 当过充电电流阈值设置为500mA 等值时、一次转换到下一次将触发一个事件。 我已将时间(以秒为单位)设置为30秒、以便充电器在转换为高温设置时将充电电流调整为新的较低速率、但充电器会在设置 CHGC 后立即广播 TCA。 如果充电器查看状态寄存器、则在电池广播 TCA 之前、它们将无法将充电电流从高速率转换为低速率、是否有办法延迟此事件? 这是代码错误吗? 如果需要、我可以提供更好的解释。
为了与客户一起解决此问题、我将 CHGC 的超时阈值设置为30秒、以允许电池继续广播新的较低充电器充电率、而不是关闭充电 FET。
我还告诉客户忽略状态寄存器中的 TCA 命令30秒。 一旦充电器作出反应并将充电电流降至新请求的充电速率、TCA 就会消失、电池会继续充电。"
谢谢、
Antonio