This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:OCP 波形

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798946/tlv62565-ocp-waveform

器件型号:TLV62565

你好

       我们测试 TLV62565 OCP 功能并低于波形。 但测试另一个电源轨时、输出电流不会在 2.2A 时下降、但输出会下降到0V、而增加负载时、输出电流看起来会限制在2.2A。 OCP 测试有两种不同的波形。 哪一项是正确的? 谢谢你。   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    为了更好地理解 这个问题、您能否提供两个波形和测试条件(输入电压、输出电压、输出电流)?


    此致、
    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel

    5V 至3.3V/0.6A OCP (__LW_AT__TPV62565)

    5V 至1.2V/0.5A OCP (__LW_AT__TPV62565)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供波形。

    由于输出电压设置的差异、电流限制保护在不同的电流电平触发。 但是、第一个测试条件(Vin=5V;Vo=3.3V)表明转换器进入断续模式、数据表中没有对此进行讨论。 我很快就会回到您的这个项目。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    由于过载期间的高功率耗散、此器件进入热关断(Tj = 150deg.C)、从而导致转换器停止开关、并且 Vout 下降至零(请见下面的波形)、这不是由断续模式引起的。 一旦 Tj 降低~20deg.c、它就会恢复 此周期将持续到移除过流负载为止。

    此致、

    Excel