This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:TPS651116应用咨询

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS53317A, TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799305/tps51116-tps651116-application-consult

器件型号:TPS51116
主题中讨论的其他器件:TPS61040TPS53317A

大家好、

  我的客户希望像下面这样使用该器件、

VIN=3.3V、V5IN=5V、VDDQ=1.5V、VTT=0.75V、IVTT=3A。 我们的器件能否支持此应用? 此外、如何计算 V5IN 的功耗(电流)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里添加一点、客户使用 TPS61040将 VIN 升压到 V5IN。 那么、我认为该拓扑 将起作用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    客户应用中的最大 VTT 直流电流是多少?
    V5IN 电流仅为几十 mA。 TPS61040应该足够强大。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流 VTT 为3A。 TPS651116能否支持这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    如果最大 VTT 电流为3A、我建议对 VTT 轨使用开关转换器 TPS53317A。
    TPS51116 VTT 调节在3A 负载下可能不是很好。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。 如果客户希望像我之前提到的那样使用我们的器件、 该电路有任何风险? 它可以支持多大的最大电流? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    TPS51116 VTT 轨应能够支持2A。
    我看不到其他问题。

    谢谢