This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:输入上的高电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799147/bq24092-high-voltage-on-the-input

器件型号:BQ24092

早上好。

我在 手持设备上使用的是 BQ24092DGQR 芯片、其锂聚合物电池通过 Micro-USB 接口充电。 我的团队对 USB 的输入电压有一些顾虑。 如果用户的 USB 充电器出现故障、则会将交流电源电压泄漏到 USB 接口。 因此、我们在芯片的"in"引脚 pf 上具有220VAC。 您对此是否有任何经验或测试。

此致

Mathias -嵌入式系统设计器
瑞典 Alten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mathias
    具有输入过压保护功能的 BQ24092系列器件线性电池充电器。 但输入过压保护将防止直流电源或电压过冲损坏。
    器件是非隔离式转换器、类似于 LDO 或线性稳压器、不用于交流电源隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill John:

    感谢您的快速响应。

    我要寻找的是应用交流电时芯片发生的情况。 重新短语;当施加220VAC 时、芯片以何种方式断开。  我想有3种可能的状态。

    1.短路
    2.断路
    3.未知

    此致
    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias
    BQ2409X 输入电压的绝对最大额定值为-0.3和+12V。 超过此限制可能会对器件造成永久损坏。
    暴露在220VAC 电压下可能会导致永久性损坏、但其特性超出此范围很难确定、短路、开路和未知是可能的。