This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Flybuck 隔离式开关稳压器

Guru**** 2924410 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LMR23625, TPS54308, LM5017, PMP15005, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797854/flybuck-isolated-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:LM5160LMR23625TPS54308LM5017PMP15005LMR36015

您好!

符合 以下要求的最佳 Flybuck 隔离式开关稳压器是什么:

1)输入电压:28V - 12V
2) 2)输出电压:7.5V
3) 3)输出电流:300mA

请提供 TI 器件型号。  

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议查看 LM5160、它在图28的数据表中显示了一个 Flybuck 设计示例: www.ti.com/.../lm5160.pdf

    您还可以查看适用于 Fly-Buck 应用的 FPWM 中的 LMR23625 :www.ti.com/.../lmr23625.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我忘记了我们的 Flybuck 稳压器价格目标1.5美元(500件)。 LM5160似乎正常工作、但超出了我们的价格范围。
    我找不到任何适用于 LMR23625的 Flybuck 参考设计。

    如果您可以提供 LM5160的替代解决方案、请告诉我。

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这显示了采用 TPS54308的 Fly-Buck 设计示例。 如果28V 是+7.5V 输出电源轨所需的最大输入电压、此器件可满足您的 rdesign 需求。

    www.ti.com/.../slua838.pdf

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供相关信息。 您提供的解决方案似乎满足我的设计要求。 但我无法使用 WEBENCH 为 Flybuck 应用生成原理图。 您提供的示例是我们的应用程序的一个位过 kill。 我们只需要单个输出。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供单路输出的参考设计?

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    一个选项是 LM5017。 此器件具有一个具有隔离式输出 EVM 的 EVM:www.ti.com/.../lm5017isoeval。 该器件还具有多个 Fly-Buck 参考设计、可供参考。

    有许多采用 LM5160的 Fly Buck 参考设计。 例如、PMP15005具有一个隔离式输出: www.ti.com/.../tidrmx2.pdf

    您可以将此参考设计用作基础、并将 LM5160替换为 LMR23625或 LMR36015等器件(OPN:LMR36015FBRNX)、以降低成本。

    本应用手册更详细地介绍了 Fly Buck 设计: www.ti.com/.../slpy007.pdf

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的问题。 您对 Flybuck 选项还有其他疑问吗?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    我没有其他问题、感谢您的帮助。

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复和确认。

    此致、
    Katelyn