This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:如何将端接电流设置为低于125mA

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799040/bq24617-how-to-set-the-termination-current-below-125ma

器件型号:BQ24617

您好、先生:

   根据 BQ24617充电器的规格、它描述了终止电流将钳位在125mA 左右

感应电阻器的情况下测量该电流。

如果我想将终止电流设置为低于125mA、

例如、将其设置为60mA、

那么、我应该将感应电阻器从10m Ω 更改为20m Ω、对吧?

如果没有、如何调整它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:
    是将检测电阻器设置为20m Ω 将为您提供62.5mA 的预充电/终止电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,:先生
    我将感应电阻器更改为20m Ω、
    并将端接电流设置调整为60mA,
    但它似乎不起作用。
    我附加了日志文件。
    谢谢!e2e.ti.com/.../Termination_5F00_Current_5F00_60mA.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:
    日志文件中测量的终止电流是多少(我无法解析该文件)? 对于20欧姆感应电阻器、最低端接电流将为62.5mA。 ISET2引脚中的电压是多少? 您可以将 ISET2拉至 GND 以获得最小终止电流设置。 请注意、在较低的终止电流设置下、误差百分比为+/-45%、因此终止电流可能不完全是62.5mA。