This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:使用直流输入电压时的注意事项

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28051EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799139/ucc28051-cautions-when-using-with-dc-input-voltage

器件型号:UCC28051

您好!

我是销售 TI 产品的经销商的 FAE。
针对以下规格向客户推荐了 UCC28051器件。
我们认为可以使用数据表中的图19、但在与直流输入电压一起使用时、是否有任何需要更改的器件常量?
15kΩ、我担心连接到 MULTIN 引脚的 R3 (Δ I)的正常状态。

(规格)
输入:AC85V 至 AC265V、DC88V 至 DC380V
输出:DC400V 0.25A (约100W)
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我们所知、它可以从直流电源获取输入。 同一规格上有一个 EVM、即 UCC28051EVM。 您可以订购一个此类 EVM、并使用直流输入电压源根据此 EVM 评估 UCC28051。

    www.ti.com/.../sluu152
    www.ti.com/.../ucc28051evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我想再问一个问题。
    由于该器件没有欠压功能、因此假设电路损耗在低输入电压下会很大。
    此外、作为客户的测试条件、在启动时的一分钟内输入电压从0V 缓慢上升到直流110V。
    在这种情况下、设计电路时是否需要采取任何预防措施?
    我是否需要选择能够承受比额定电压更大的电流的产品、例如 FET 和二极管?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来不错、只是考虑交流周期始终具有低电压。 为了安全起见、您可以添加空气通风并监控温度、以了解温度会达到多少。 但是、只需一分钟、就可以很好地控制温度。 在您进行初始检查并获得信心后、您无需在此1分钟启动期间每次跟踪温度、只需保持通风即可进行调试。