This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:PDIM 的频率范围导致摄像机‘s 图像中出现条纹

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798690/tps92513-frequency-range-of-pdim-causes-the-stripes-in-camera-s-image

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件: LM3409TPS92515

我们发现 PDIM 信号的频率需要高于10kHz 才能避免条纹。 20kHz 会更好。

因此、我决定使用 ADJ 引脚来调节电流、而不是 PDIM。 我计划将 ADJ 引脚连接到 MCU 的 DAC 引脚 、并将 PDIM 用作启用/禁用信号。 此解决方案是否存在任何风险?

应用场景: 两个串联的绿色 LED、 1A 电流、每个 LED 3~4V。   亮度可调 。

或者、您能否帮助我向  我介绍其他合适的驱动器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这应该是可以的:

    请注意:TPS92513在误差放大器输出上使用采样保持开关。 在 PDIM 关断时间期间、COMP
    电压保持不变。 此外、误差放大器输出在内部被钳位为低电平。 这些技术可为提供帮助
    系统快速恢复到其调节占空比。 调光频率范围为100Hz 至1kHz、而
    最小占空比仅在启动电容器能够放电至低于其欠压时受限
    2V 的阈值(VIN 在总输出电压的2V 之内)。

    这意味着、如果 PDIM 足够低、引导电容器将放电。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试查看 TPS92515或 LM3409。 它们是磁滞部件。 LM3409不存在启动电容器放电问题。

    此致、