This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:CLK (5引脚)和数据(4引脚)引脚上的 CIO

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798993/tps544c20-cio-at-clk-5pin-and-data-4pin-pins

器件型号:TPS544C20

各位专家、您好!

我的客户想要了解 CLK (5引脚)和数据(4引脚)的 CIO。 我在数据表中找不到这一点。 计算系统 SMBus 上的总电容时需要使用此公式。 它是否因其他因素而异?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwar-san、

    我怀疑我们有这些数据。 我想不出有任何理由有意引入任何内部电容。 任何电容都是寄生的。 可能会进行寄生分析。 我明天会检查它。 如果存在,则可能很难找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwar-san、

    我的源极建议电容在2.5pF 至5.0pF 范围内