This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940事件数据读取错误

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799656/bq76940-bq76940-incident-data-read-error

器件型号:BQ76940

立即测试 BQ76940、读取寄存器时数据偶尔会出错。 原因是什么?
76940能否不经常连续执行 IIC 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiufeng、
    I2C 通信接口没有已知问题。 持续读取时、请确保时钟频率为100kHz 或以下、并且 MCU 不会超出其时间线。 请注意、必须在连续事务中读取电压等2字节寄存器、否则可能会在数据边界处观察到错误。
    如果您发现意外情况、发布波形和/或协议分析器输出的示波器捕获可能会有所帮助。