This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:未使用的引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798360/tps53681-unused-pins

器件型号:TPS53681

大家好、

客户在当前设计中使用 TPS53681RSBT、而不使用以下提到的引脚/信号、在不使用这些引脚时、可在何处连接这些引脚。  

引脚编号

引脚名称

16.

BVR_RDY

20.

BVR_EN

29.

BCSP2

35.

BTSEN

1

BPWM1

请提供您的意见。 提前感谢您的支持。

此致、Shinu Mathew。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    您的客户是否使用了681的第二个输出? 如果他们正在使用、则似乎原理图可能存在问题、您应该根据控制器和功率级数据表指南进行全面检查。

    假设不需要第二个通道:

    • BVSP = BVSN = GND
    • BCSP1 = 3.3V

    除此之外、其他 B 通道引脚都可以悬空、但将使能端接地(直接接地或与电阻器接地)不会造成伤害。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    感谢您的回复。

    客户在设计中未使用 TPS53681RSBT 的第二个输出。

    还需要对 BCSP1引脚进行说明。 数据表中提到了在不使用时将 BCSP1连接到 GND、请确认。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    感谢您清除应用程序。 您对 BCSP1正确无误、它应该与数据表声明中的 GND 类似。 将 CSPx 绑定到3.3V 会禁用一个相位、但要禁用电源轨、CSP1应接地。 很抱歉造成混淆。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。