This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:JEITA 热敏电阻规格重复

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842793/bq25601-jeita-thermistor-spec-duplication

器件型号:BQ25601

尊敬的先生:

NTC_FAULT 会在 JEITA 热敏电阻温度范围内的上升和下降重叠的温度处频繁变化。

例如、由于 T3中存在45.1%到45.8%的重叠、因此 NTC_FAULT 会在正常⇔热之间频繁变化、如下所示。
FT3_Rising:43.8-45.8%
VT2_FALLING:45.1-46.2%

此行为是否正确?

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    "VT2_Falling:45.1-46.2%"错误。

    "VT3_Falling:45.1-46.2%"正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiaki、

    大容量样本中的两个不同 IC 的阈值可能重叠。 对于一个提供的 IC、两个阈值不应重叠。 REGN 上是否有4.7uF 10V 电容以获得稳定的 REGN 电压? 您如何仿真测试中的温度变化?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我了解到、Vt3_Rising 和 Vt3_Falling 在同一 IC 中不重叠。

    REGN 有一个4.7uF 10V 电容器。

    测试在40°C 温度室中进行。

    * JEITA 热敏电阻比较器的数值(%)已添加到图形 Y 轴。

    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    百分比是如何捕获的? 如何对 REGN 引脚电压与 TS 引脚电压进行采样?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的答复。

    我使用数据记录器(Keyence NR-600)对 REGN 和 TS 引脚电压进行了采样、该百分比根据结果进行计算。
    断开此数据记录器后、NTC-FAULT 的频繁更改消失。
    数据记录器的连接似乎受到影响。

    此致、
    Chiaki Endo