This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:使用数据表时 BQ25570 EVM 的效率不正确

Guru**** 2535120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799082/bq25570evm-206-efficiency-of-bq25570-evm-is-not-correct-with-datasheet

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

TI 特惠

我正在使用 BQ25570 EVM-206,将 MPP 设置为80%(VOC_SAMP = 80%)。 输入是来自 LED 灯的16600 lux 时的 GaA 单晶化(VOC = 0.94V、ISC = 16.04mA)、我在 VBAT (VBAT = 4.19V、IBAT = 5.16mA)处获得结果。 因此、输出功率大于输入功率、超过100%。 TI 能给我一些关于这个问题的解释吗?

谢谢。  

H. Thuc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giao、

    由于输入和输出电流的值较低、因此使用该器件测量效率非常困难。 以下是两个应用手册、它们解释了这些问题并提供了一种有效的测量方法:

    www.ti.com/.../slyt558.pdf
    www.ti.com/.../slua691

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    请注意、

    Thuc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    您能否提供 BQ25570数据表中图1至图12中充电器效率与输入电流的原始数据?
    如果 VSTOR = 4.2V 时的类似数据、请发送给我。 非常感谢!
    我的电子邮件:ghthuc24040511@gmail.com

    请注意、
    Thuc.