This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:UC2844的保护问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799208/uc2844-protection-issue-of-uc2844

器件型号:UC2844
主题中讨论的其他器件: UCC2804

您好 、专家:

客户设计了具有 UC2844的两个隔离式输出的反激式转换器。  一个是 UC2844电源的15V、另一个是系统 电源的24V、  

反馈在24V 电压轨上。

当24V 短路时 、UC2844将持续进入逐周期电流限制模式、这将使 MOSFET 受损、因为芯片没有断续模式、这将长时间锁存驱动器。 因此,客户必须根据此问题更改设计。

您能否推荐一款具有断续模式或辅助绕组电压监控 器的新芯片来保护过流情况、  并且 在当前设计中只应稍作更改?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我发现 UCC2804可能满足您的要求。

    UCCx80x 具有与 UCx84x 系列相同的引脚配置、还提供电流感应输入的内部全周期软启动和内部前沿消隐的附加特性。

    UCCx80x 电流感测输入连接到两个比较器:PWM 比较器和过流比较器。  

    但请注意 、由于 VCC 电压的范围不同、无法通过引脚对引脚方式直接替换 UC2844板上的 UC2844、以此类推。

    此致、

    Teng