This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:使用充电控制器时电池未充电

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, CSD18512Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843203/bq24650-battery-is-not-charging-with-charge-controller

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: CSD18512Q5B

尊敬的 TI 团队:

我们使用 BQ24650通过24V、8A 太阳能电池板为 LiFePo4电池充电、充电控制器的编程输出为14V、快速充电电流为20A。 在一个 PCB 中,BQ24650为电池充电,但在另两个 PCB 充电控制器中,电池未充电。 在该 PCB 中、STAT1导通(低)、STAT2关断(高)意味着正在进行充电、但输出端的电压为1.2V。 测量的电压为  

VMPPSET = 1.31v

VTS = 2V

VFB = 0.178V

VREGN = 6V

我们使用的是 CSD18512Q5B MOSFET。 更换 MOSFET 后、一个 PCB 正常工作、另一个 PCB 不工作。 但在移除 MOSFET 后、我们没有观察到任何故障。 这是由于预充电条件或什么原因造成的。  

感谢您的任何帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    BATREG=14V x ICHRG=20A = 280W。  您的太阳能电池板只有24V*8A = 192W、因此您永远无法达到20A。  充电器仍应尝试尽可能高地充电、而不会使太阳能电池板崩溃。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过将稳压电源连接到电池来测试它。 在这种情况下、一个电路板正在工作、另一个电路板不工作。 ICHAG = 20A 是最大电流限制。

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、

    工作板和非工作板之间每个引脚的电压差是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我一段时间没有听到您的声音、我将关闭此帖子。  请在新帖子中发布更多问题。

    Jeff