This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:LM5160-Q1有关如何连接 LM5160-Q1 Flybuck 电路板图的问题?

Guru**** 2770855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799018/lm5160-q1-lm5160-q1-questions-about-how-to-connect-the-lm5160-q1-flybuck-board-diagram

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5161-Q1

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM5161-Q1。

我有疑问。


(__LW_AT__情况)
我的客户希望测量相位裕度和增益裕度、以验证电源电路的反馈稳定性。

我们正在考虑将 NF FRA 5097用于这些测量。


(问题)
在使用该测量仪器测量相补角和增益裕度时、
您能否教您如何将此测量仪器连接到下面的电路图?


最恰当的考虑
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请参阅下图、其中显示了典型的环路响应测量设置。 您将在 RFB2和输出之间插入一个电阻器。  然后、您将使用环路响应设备在该电阻器上注入交流信号。  您还将感应此电阻器上的增益/相位响应(下图中的 A、B)。   

    您可以查看此应用手册以了解有关该设置的更多讨论: http://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf。 如果有任何不清楚的地方或您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    非常感谢您的回答和应用手册。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。