This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:与3个电源配合使用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843363/lm66100-using-with-3-power-sources

器件型号:LM66100

您好!

我想使用具有3节电池的 LM66100。 当我连接2节电池时、它工作正常。 但是、当我连接第3节电池时、总电流上升、电流从电池流向电池。 以下原理图上是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    我看到您有一个针对三个电压输入构建的 OR-ing 电路。 您能不能进一步描述您的测试用例(输入连接的顺序是什么)。 重要的是、我们知道事件的顺序、以便缩小我们的支持范围。

    当您说"总"电流上升时、您是指总负载电流吗? 此外、您还注意到流入和流出哪些输入的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    只是想跟进这个主题。 您是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    我已经测试了系统。 描述如下。
    我有一个具有2个输出的电源。 我有一个18650电池。 电源输出具有自己的电流表。
    我已将电路的 Vin1输入连接到电源的第一个输出。
    我已将电路的 Vin2输入连接到电源第二个输出。
    我已将电路的 Vin3输入连接到电池。 我已在该输入上连接电流表和电压表。 当电压变化缓慢时、会得到以下测量值。 (大约100mV 步长/秒)它们是预期结果。

    步骤 Vin1 Vin2 Vin3 I1. I2 I3
    1 3、603 3、606 3 716人 4mA 2mA 29mA
    2. 3、803 3、606 3 716人 29mA 2mA 0
    3. 3、703 3、606 3、72 8mA 2mA 23mA
    4. 3、803 3、806 3 716人 29mA 2mA 0
    5. 3、803 3、906 3 716人 4mA 29mA 0
    6. 3、803 3、806 3 716人 29mA 2mA 0
    7. 4、03 3、906 3 716人 29mA 2mA 0
    8. 4、603 4 706人 3 716人 4mA 29mA 0
    9. 3、603 4 706人 3 716人 4mA 29mA 0

    但是、当我更快地(大约500mV/s)更改电压时、结果会发生变化。 当我快速移动电源的旋钮时、会得到以下结果。

    Vin1 Vin2 Vin3 I1. I2 I3
    3、903 4、106 3 716人 "-29mA" 60mA 0

    但是、当我更快地(大约500mV/s)更改电压时、结果会发生变化。 当我快速移动电源的旋钮时、会得到以下结果。

    我认为 U18和 U16同时处于导通状态。 LM66100的响应时间可能较慢。
    我更改了电路。 我添加了3个额外的 LM66100。 我认为该电路可以阻断反向电流。 但我的应用是低功耗应用、因此这不是我的首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    由于输出和输入之间的电压差较低、我不认为 U15、U17和 U19将导通。 我不建议这样做。

    您能否探测 U16的输入和 U18的输入? 我想在该反向电流事件期间查看这些节点上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在反向电流事件期间测量了 U16和 U17的输入电压。

    我已将电路的 Vin3输入连接到电源的第一个输出。
    我已将电路的 Vin2输入连接到电源第二个输出。
    我已将电路的 Vin1输入连接到电池。

    测量结果如下。

    Vin1 Vin2 Vin3 I1 (mA) I2 (mA) I3 (mA)
    4、2 3、2 4、4 -110 0 139.

    U18输入:4 335 V
    U16输入:4 357 V

    测量完成后、我断开电池(Vin1)并再次测量、

    U18输入:4、388V
    U16输入:4、397V

    我想 U18仍处于导通状态。

    我已将 R44和 R42更改为100kr。 经过此修改后、电路特性发生了变化。 现在、每次都出现反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我触摸 R44-U18.5时、反向电流停止。 R44和 R42的理想值是多少? 当我增加 R44和 R42时、我会更频繁地遇到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    根据您的测量结果、我认为我们可以确认两个 LM66100同时导通。  

    奇怪的是、当您缓慢地更改电压时、这种方法会起作用、但当电压快速上升时、这种方法不会起作用。

    当您"快速"增大电压时、您是否确定电源没有过冲?

    在升高电源电压之前、电池(VIN1)正在为输出供电、对吧?

    您能否分享任何描述此事件的电压波形?

    编辑10/25:您是否设法解决了您的问题?