您好!
我想使用具有3节电池的 LM66100。 当我连接2节电池时、它工作正常。 但是、当我连接第3节电池时、总电流上升、电流从电池流向电池。 以下原理图上是否存在任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我已经测试了系统。 描述如下。
我有一个具有2个输出的电源。 我有一个18650电池。 电源输出具有自己的电流表。
我已将电路的 Vin1输入连接到电源的第一个输出。
我已将电路的 Vin2输入连接到电源第二个输出。
我已将电路的 Vin3输入连接到电池。 我已在该输入上连接电流表和电压表。 当电压变化缓慢时、会得到以下测量值。 (大约100mV 步长/秒)它们是预期结果。
| 步骤 | Vin1 | Vin2 | Vin3 | I1. | I2 | I3 |
| 1 | 3、603 | 3、606 | 3 716人 | 4mA | 2mA | 29mA |
| 2. | 3、803 | 3、606 | 3 716人 | 29mA | 2mA | 0 |
| 3. | 3、703 | 3、606 | 3、72 | 8mA | 2mA | 23mA |
| 4. | 3、803 | 3、806 | 3 716人 | 29mA | 2mA | 0 |
| 5. | 3、803 | 3、906 | 3 716人 | 4mA | 29mA | 0 |
| 6. | 3、803 | 3、806 | 3 716人 | 29mA | 2mA | 0 |
| 7. | 4、03 | 3、906 | 3 716人 | 29mA | 2mA | 0 |
| 8. | 4、603 | 4 706人 | 3 716人 | 4mA | 29mA | 0 |
| 9. | 3、603 | 4 706人 | 3 716人 | 4mA | 29mA | 0 |
但是、当我更快地(大约500mV/s)更改电压时、结果会发生变化。 当我快速移动电源的旋钮时、会得到以下结果。
| Vin1 | Vin2 | Vin3 | I1. | I2 | I3 |
| 3、903 | 4、106 | 3 716人 | "-29mA" | 60mA | 0 |
但是、当我更快地(大约500mV/s)更改电压时、结果会发生变化。 当我快速移动电源的旋钮时、会得到以下结果。
我认为 U18和 U16同时处于导通状态。 LM66100的响应时间可能较慢。
我更改了电路。 我添加了3个额外的 LM66100。 我认为该电路可以阻断反向电流。 但我的应用是低功耗应用、因此这不是我的首选。
您好!
我在反向电流事件期间测量了 U16和 U17的输入电压。
我已将电路的 Vin3输入连接到电源的第一个输出。
我已将电路的 Vin2输入连接到电源第二个输出。
我已将电路的 Vin1输入连接到电池。
测量结果如下。
| Vin1 | Vin2 | Vin3 | I1 (mA) | I2 (mA) | I3 (mA) |
| 4、2 | 3、2 | 4、4 | -110 | 0 | 139. |
U18输入:4 335 V
U16输入:4 357 V
测量完成后、我断开电池(Vin1)并再次测量、
U18输入:4、388V
U16输入:4、397V
我想 U18仍处于导通状态。
我已将 R44和 R42更改为100kr。 经过此修改后、电路特性发生了变化。 现在、每次都出现反向电流。
Burak、您好!
根据您的测量结果、我认为我们可以确认两个 LM66100同时导通。
奇怪的是、当您缓慢地更改电压时、这种方法会起作用、但当电压快速上升时、这种方法不会起作用。
当您"快速"增大电压时、您是否确定电源没有过冲?
在升高电源电压之前、电池(VIN1)正在为输出供电、对吧?
您能否分享任何描述此事件的电压波形?
编辑10/25:您是否设法解决了您的问题?