This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:与窗口框架相关的最小值和最大值的制造公差限值

Guru**** 2611875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798652/tps3813-q1-manufacturing-tolerance-limit-of-min-and-max-value-related-to-window-frame

器件型号:TPS3813-Q1

您好、支持人员、

如果 WDR=WDT=0V、由于制造以及不同采样器件之间的温度/电压变化、窗口帧容差值为0.2至0.3秒。

问题是、 这种值的统计测量 是针对多少个采样器件执行的、由于正常高斯分布、是否保证任何终端用户采样器件100%?

还是99%的终端用户样片器件?

其余终端用户1%的器件可能会超出0.2和0.3秒的窗口范围?

哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普沙文、

    TI 保证此规格在0.2秒和0.3秒内、但我们不会定义我们测试过的许多器件。 产品的最小和最大窗口之间应有大于99%的器件,而任何超出范围的器件都应视为异常和有缺陷的器件。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinav、
    这意味着、此参数是针对工厂生产的每个器件进行测试的。
    任何违反此规范的行为都将丢弃该器件。
    是这样吗?
    谢谢你。
    此致
    Pashan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pashan、

    我们在生产能力范围内对任意数量的样片器件进行测试。 此测试代表了我们的所有器件、使我们能够得出规范结论、然后将其包含在数据表中。 这意味着生产的器件可能尚未针对此规格进行测试、并且可能在应用中出现故障。 可能不符合此规格的器件数量非常少。

    话虽如此、我们保证我们的数据表规格、因此请放心、您在数据表上看到的是您得到的结果。 如果您碰巧遇到不符合这些规格的器件、我们很乐意与您合作解决该问题。

    谢谢、
    Abhinav。