This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:120W 电源-空载问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843229/ucc256302-120w-power-supply---no-load-problem

器件型号:UCC256302

您好!

我们使用采用120W 电源的 UCC256302控制器。

输入= 230VAC + PFC 级

输出= 80VDC、1.5A

我们在无负载条件下遇到一些问题:控制器似乎在输出不再进行调节的情况下关闭。  

我们从论坛中的类似主题中了解到、当突发周期过大时、这种问题可能会被解决到 VCC 下降。

实际上、当突发周期变得越来越大时、VCC 下降到大约12、3V。  

我们尝试增加轻量 VCR 信号、但当我们注意到一些好处时、VCR 大于6V。

我们还尝试增加 VCC 电容、但效果不是很好。

您是否有解决此问题的技巧?

非常感谢、

弗朗西斯科。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我建议减小 LL/SS 和 GND 之间的电阻。 这应使突发模式阈值更低、并使转换器更频繁地突发、并更频繁地对 VCC 电容器进行补充。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的提示、这对您有所帮助。 LLC 级在无负载的情况下非常稳定。

    现在、在测试空载条件时、我们可以看到从满载到空载的这种瞬态行为。

    (蓝色=输出电压、粉色=较低的 MOSFET VDS)

    在这种持续300ms 的转换之后、将进入突发模式。  

    您是否有任何限制此瞬态条件的建议?

    此外、如果我们缩放突发、我们可以看到:

    您是否了解此类行为的原因? 正确吗?

    非常感谢、

    弗朗西斯科。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    当从重负载变为空载时、控制器将停止开关。 这是为了限制输出电压中的最大过冲。 转换器恢复开关时的开关模式看起来很有趣、但我想说、这可能是前两幅图中示波器采样率较低的结果。 第三幅图像显示了转换器在突发模式下运行。 它看起来正常。 第四幅图显示了高侧栅极在导通时稍微延迟、这会导致开关节点向初级接地谐振。 如果控制器未检测到压摆率、则可能会发生这种情况。 您可以尝试最大程度地减小开关节点上的任何缓冲电容、减小 MOSFET 栅极电阻或略微减小磁化电感、以帮助提高压摆率检测可靠性。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉、这个回答很晚、我被困在另一个项目中。

    感谢您的准确解释。

    我将尝试优化压摆率检测。

    但是、空载问题已解决、因此我将该线程标记为已解决。

    非常感谢、

    弗朗西斯科。