This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70033 LDO 加热问题

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797773/tlv70033-ldo-heating-problem

主题中讨论的其他器件:TPS54260TLV700

您好!  

我在我的设计中使用 TLV70033 LDO、该 LDO 用于为 MCU 供电。

我注意到、由于 MCU 电源线短路、我的 LDO 经常会发热。

我不理解 MCU 短路的原因。 根据我的理解、LDO 的过冲性质可能会损害 MCU。

在 LDO 前面、它由 TPS54260通过12V 至5V 转换供电、并为 LDO 提供5V 电压。 在 LDO 的输入端、我们使用了10uF 和0.1uF 陶瓷电容器、而在输出端、保留了0.1uF、10uF 和47uF 电容器。

请帮助我调试这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranay、

    在达到稳压器的电流限值之前、线性稳压器将允许从输入到输出的电流与负载的需求相同。 因此、当您的 MCU 需要更高的电流时、TLV700将允许此电流流动。 随着功率耗散的增加、此额外电流将导致 TLV700发热。 请记住、PD =(Vin - Vout) x Iout。

    为了帮助调试、请提供多通道范围热图、其中显示 Vin、Vout、Ven 和 Iout (如果可能)。 为了帮助调试、我们需要能够查看 LDO 上这些电源轨之间的关系。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranay、

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan