请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73605EVM-5V-2MHz 主题中讨论的其他器件:LM73605
您好!
我们计划在其中一个 ECU 中使用 LM73605。 在计划使用之前、我们希望获取一个用于3.3V 输出的 EVM、并在我们的实验中对其进行测试。
是否可以获得用于3.3V 输出的 EVM?
此致、
SAI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划在其中一个 ECU 中使用 LM73605。 在计划使用之前、我们希望获取一个用于3.3V 输出的 EVM、并在我们的实验中对其进行测试。
是否可以获得用于3.3V 输出的 EVM?
此致、
SAI