This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605EVM-5V-2MHz:是否有可提供3.3V 输出的 EVM?

Guru**** 2390360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799342/lm73605evm-5v-2mhz-is-there-evm-available-for-3-3v-output

器件型号:LM73605EVM-5V-2MHz
主题中讨论的其他器件:LM73605

您好!

我们计划在其中一个 ECU 中使用 LM73605。 在计划使用之前、我们希望获取一个用于3.3V 输出的 EVM、并在我们的实验中对其进行测试。

是否可以获得用于3.3V 输出的 EVM?

此致、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    两个 EVM 均设置为5V 输出。 通过将 RFBB 更改为43.5kOhm、您可以将输出设置为3.3V。 唯一的另一个组件变化是电感器从2.2uH 变为1.2uH。 但是、由于电感相对接近、电感器变化对于初始评估并不重要。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的回答。 我应该能够更改 RFBB、这应该起作用。

    此致、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您的确认。

    此致、
    Katelyn