This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:26V VDD 应用

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798699/tps53219a-application-for-26v-vdd

器件型号:TPS53219A

您好!

如果在我们的应用中、VDD 将高达26V (建议25V 规格)、则:

 1、26V okey 是否适用于 VDD? (甚至 ABS。 最大值为18V)

还是可以使用 LDO 为 VDD 供电? 这是否有副作用?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.

    VDD 建议最大值为25V、绝对最大值为28V。  您的应用最大值与绝对最大额定值相同。 是始终处于该电平的28V A 直流值。 如果是这样、外部 LDO 方法是很好的。

    此致、

    Mathew