This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:在哪里可以找到每个 OTP 修订版电源序列设置。

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, LP8733-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799366/tps65917-q1-where-can-i-find-each-otp-revision-power-sequence-setting

器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65094LP8733-Q1LP8756-Q1

您好!

   客户想要查找适用于 Amba CV22/CV25平台的 PMIC、竞争对手是 DA9063和 DA9062。

我建议他们选择 TPS65197-Q1、但在提到的其他 e2e 线程中 、MCU 无法通过 i2c/SPI 修改电源序列。

我想知道如何找到每个 OTP 版本的电源序列图 ,数据表中没有找到。 它是否仅用于 TDA/DRA/等 TI 平台?

或者,您是否可以建议我使用另一个 PMIC 器件型号?

客户需要4通道降压(四个通道中的一个需要0.75V/5A 额定值、另一个 小于1A)和4通道 LDO。

谢谢