This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:反馈和隔离

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843-SP, TIDA-070002, UC1843, UC1901-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798900/uc1843a-sp-feedback-and-isolation

器件型号:UC1843A-SP
主题中讨论的其他器件:UC1843-SPTIDA-070002UC1843UC1901-SP

您好!

我有一位客户对 UC1843-SP 感兴趣。

请帮助回答以下问题。

我在数据表和 TIDA-070002电路中看到了示例电路,我不太确定使用耦合器进行反馈。 我看到 UC1843中 FB 引脚的输入已经被隔离、但隔离的原因是什么? 是真的需要它吗?


谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Needhu、

    隔离的原因是拓扑、并将其显示为隔离演示。 该器件不需要隔离。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    耦合器的反馈使用情况如何?

    这里是否有符合 SP 标准的替代产品?

    谢谢、

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Needhu、

    光耦合器当然不适合航天设计、我们建议使用 UC1901-SP 进行磁反馈。

    谢谢、

    Daniel