请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM23601 主题中讨论的其他器件: LMZM23600
您好!
我使用的是 LMZM23601、EN 连接到 VIN、VIN 为24V、并遵循数据表作为参考。
MODE/SYS 连接到 GND。
FB 在顶部为51.1K、在底部为12k。
输入电容为10uF、输出为22uF。
有什么想法吗?
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.