This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601输出22V 而不是5.25

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799295/lmzm23601-lmzm23601-outputs-22v-instead-of-5-25

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: LMZM23600

您好!

 我使用的是 LMZM23601、EN 连接到 VIN、VIN 为24V、并遵循数据表作为参考。

MODE/SYS 连接到 GND。

FB 在顶部为51.1K、在底部为12k。

输入电容为10uF、输出为22uF。

有什么想法吗?

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我错误地将 LMZM23601放在标题中。 电路板上的器件是 LMZM23600V5、而我指定的器件是 LMZM23600。
    因此、当可调器件用于固定5V 器件时、将分压器置于固定5V 器件上会导致电压电平尖峰达到22V。
    我将在 LMZM 电源轨中添加 TVS 二极管、因为订购错误可能会导致这样的严重破坏!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    我将建议您使用固定输出电压部件、而不是可调节部件。
    谢谢、
    Denislav