This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:转换效率仅为74%、如何提高? 直流/直流电路产生尖叫、如何解决?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM5155, TLC5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836561/lm5155-q1-conversion-efficiency-is-only-74-how-to-improve-dc-dc-circuit-produces-a-scream-how-to-solve

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155TLC5949

1、这是局部调光 LCM 背光驱动直流电路,的一部分、但转换效率仅为74%(输入 功率耗散为40W、输出功率耗散为30W)、如何改进?

2、 直流/直流电路的陶瓷电容器产生尖叫、如何解决? 频率为500kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。

    请提供以下内容。

    输入电压范围

    2.输出电压目标

    最大输出电流

    在什么工作条件下测量了74%的效率。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 局部调光 LCM,测试条件: LCM 显示白色图案,背光达到最大电流。 输入电压为12V,输入电流为1.5A ,输出电压 为12.5V,输出电流为1.1A。最后一封电子邮件中写入的功率错误, 我的电路有两 个 LM5155-Q1  的直流/直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供所选 MOSFET (BQ1)、二极管(D4)和两个电感器的数据表? 这些可能是耗散最大功率的部件。 我的另一个建议是降低缓冲器的强度。 缓冲器会由于开关节点的上升和下降时间减慢而增加开关损耗。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garertt、

          随附的是您需要的数据表。  我的请求很简单、仅需要 输入电压 12V、输出 电压 12.5V、输出电流1.5A。是否可以移除电感器? 请推荐 直流/直流电路图。 我   不理解 您的其他建议。

      e2e.ti.com/.../NS10155T4R7NNVV_5F00_SS.pdfe2e.ti.com/.../NRS5040T4R7NMGK_5F00_SS.pdfe2e.ti.com/.../sqs462en.pdfe2e.ti.com/.../B340A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../datesheet.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请尽快答复。 贵公司的 FAE 无法帮助解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使 SEPIC 转换器正常运行、两个电感器都需要存在。

    电路板上的哪个组件变得很热? 这将是导致问题的部件。 组件选择很好。 MOSFET Rdson 略高、但这应仅考虑大约300mW 的功率耗散。

    如果陶瓷电容器产生可闻噪声、请确保 RMS 额定电流足够大、能够处理负载条件。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gattett、

         但我只需要升压电路、输入电压是一个12V 的恒定值、输出电压是一个12.5v 的恒定值、只有电流一直在变化、这是由于局部调光、 最大电流为1.5A 电流、担心速度电流会因另一个电感而导致转换效率较低、电路大电阻加热封装中的几个小电阻值严重、两个电感器发热严重。

         接地电感器需要高额定电流、因此您只能选择绕组电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电感器变热、则需要更改这些器件。 再看一下数据表、它看起来温度上升仅针对直流电流而不是针对 RMS 电流指定。 这可能表明电感器具有非常高的交流损耗。 如果您切换到可能有助于降低损耗的模制铁氧体电感器、

    如果您希望在升压模式下运行、请将 LM5155更改为作为升压运行。 下面是升压 EVM 和 Excel 计算器的链接、可帮助您选择正确的组件。

    http://www.ti.com/tool/lm5155evm-bst

    http://www.ti.com/lit/zip/snvc224

    谢谢

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett、

    感谢您的回复!

    不过,我还有另一个问题。 Lm5155-Q1用于局部调光 BL 电路板、可与贵 公司 的 TLC594-Q1搭配使用。 在不同的模式下、电流的 PWM 是不同的、电压波形在叠加到 LM5155-Q1上后始终变化。lm5155-Q1电路是否需要特殊设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../-waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了说明您使用 LM5155为 TLC5949提供电压? LM5155标准设计设置为在给定的负载电流范围内调节输出电压。 可以调整瞬态响应、以帮助降低负载瞬态条件下的电压纹波。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我想使用 LM5155电路通过电压控制 LED。是否可以将 R202更改为可调电阻器并更改电压以控制 LED 亮度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责该部件的工程师目前不在办公室、他将在第14周返回。

    但是、如果它可能有所帮助、您可以将 R202更改为可调电阻器以更改输出电压、因为该电阻器将控制偏置电流。

    BR、  

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、更改底部反馈电阻器的值将允许可编程输出电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在上面的原理图中、电感 L3的额定电流是否可以设置为与 L2相同的电流、FAE 告诉我 L3的额定电流应该是 L2的2倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L2的额定电压应能够处理 SEPIC 转换器的输入电流、输入电流是 L2检测到的平均电流。

    L3的额定值应能够处理 SEPIC 控制器的输出电流。 输出电流是 L3检测到的平均电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett