This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:从上电到 BQ34110对 I2C 做出响应的时间

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798240/bq34110-time-from-power-on-until-bq34110-responds-on-i2c

器件型号:BQ34110

您好!

我们正在开发自己的平台、其中 BQ34110是其中的一个组件。 在启动过程中、我们希望从 BQ34110中读出几个参数、但在它在 I2C 上做出响应之前、它似乎具有很长的启动时间。 加电后大约需要280ms、直到在寻址时以确认进行应答。 我们以100kHz 的频率发送。 因此、我想知道:

1.我们是否看到启动时间过长或正常?

2.是否定义了启动时间、以便我们知道在知道 BQ34110已启动并正在运行并且可以在 I2C 上做出响应之前需要等待多长时间? 还是在已知的时间间隔内定义了启动时间?

BR、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    是否正在切断器件的电源? 器件应通电、初始化后不会持续复位。

    最初上电时、器件必须执行固件、并且"启动"所需的时间比从关断模式下要长。

    数据表中没有对启动时间的定义、但是、当器件处于睡眠模式时、典型电流消耗为22uA、并且在高频振荡器启动和稳定时、可能会发生6-8 ms 的时钟延长。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、在极少数情况下、平台的电源以及 BQ34110也将被移除。 尽管这些情况非常罕见、但仍需要由系统处理。 在系统首次启动时也是如此、因为整个平台将同时通电。
    因此、系统在最初供电时没有预期 BQ34110所需的典型时间或最长时间?

    BR
    Johannes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    数据表中没有为启动时间提供任何值。 请注意、通过断开监测计的电源、它将重置、这可能是不利的。

    此致、
    Bryan Kahler