This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:当充电器从涓流充电切换到恒流充电时、BQ25601D BATFET (Q4)状态

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843023/bq25601d-bq25601d-batfet-q4-status-when-charger-switch-from-trickle-charge-to-constant-current-charge

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:BQ25619

大家好:

我在 BQ25601D 或 BQ25619中发现了一种奇怪的现象。 当充电器从闪烁电荷切换到恒流电荷时、Q4将关断约100us。 在我看来、从 TC 到 CC、Q4无法关闭、但仍然通过软启动调节 Q4栅极、以缓慢增大充电电流。 请您向我解释原因吗? 非常感谢。 希望得到您的回复。

我还看到了下图中的 SW 和 IBAT 波形、您可以看到当充电器从 TC 切换到 CC 时、IBAT 将减少到零、然后重新启动 Q4、而 IBAT 将具有强大的 Q4栅极驱动器的过冲。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池电压的电压阶跃变化是多少?

    该测试是在我们的 EVM 上还是在定制板上完成的?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel H:

    无论电池阶跃是10mV 还是100mV、结果都是相同的。 这在 TI EVM 中进行了测试。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    您的测试条件是什么、例如 VBUS 和 ISYS 等? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

     

    谢谢、

     

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够给出 Ning 提到的测试条件?


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们一段时间内没有收到您的回复。 我们将继续关闭此主题。

    此致、

    Joel H