This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27519A-Q1:UCC27519-Q1 DBV 最大峰值电流

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519A-Q1, LMG1020, UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799263/ucc27519a-q1-ucc27519-q1-dbv-max-peak-current

器件型号:UCC27519A-Q1
主题中讨论的其他器件: LMG1020UCC27611

你(们)好  

UCC27519A-Q1的快速问题-当器件被提供5V VDD 时、最大峰值电流是多少?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    感谢您的参与、我叫 Mamadou Diallo、为高功率驱动器团队的低侧驱动器提供支持。

    最大峰值电流取决于我在下面复制的链接上引用的许多参数。
    e2e.ti.com/.../782189

    此外、您还可以使用 VDD/Ron 估算峰值电流、其中 Ron = MOSFET 导通路径上的内部+外部阻抗。

    不过、我要提醒注意、该器件在室温下具有4.57V 的 UVLO 开启阈值(最大值)、因此我建议考虑系统运行期间发生的变化和瞬变、并为您自己/客户提供更大的回旋空间、使其远离 UVLO 阈值运行。

    如果客户正在驱动 GaN FET、我可以建议使用 UCC27611或 LMG1020等专用 GaN 驱动器、该驱动器能够在5V 下工作、在5V 下具有更强的驱动器电流能力。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou