This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:将电流限制设置为超过 RLM 建议值

Guru**** 2562990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798315/tps2120-setting-current-limit-beyond-rlm-reccomended-values

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2115A

您好!

我正在与客户进行电路验证、我们正在研究将 TPS2120的电流限制降低到650mA 的潜在方法、但根据 ILM 公式、RLM 建议值不超过100kOhm。 因此、我想知道我是否应该考虑其他变量来满足我的目标电流限制? 此外、如果 RLM 超过100kOhm、我还会面临什么潜在影响? 谢谢。

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Leo、

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS2120与典型值相差约500mA。 例如、如果在 TPS2120上配置85k Ω 电阻器、则电流限制可能在1 - 2A 之间。 当 RLM 值大于100kohm 时、电流限制的精度可能会下降、而500mA 的范围仍需考虑在内。

    因此、使用较高的 RLM 值时、电流限制将不那么精确、在这种情况下、可能会阻止电流过下游(因为电流限制可能为650mA - 500mA)。

    您能否提供有关为何需要650mA 电流限制的更多详细信息? 1 - 2A 限值是否可行?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    客户尝试将电流限制在650mA、因为它用于以450mA 为电池充电。 如果是这种情况、它们是否应该更改为具有较低电流限制的另一个器件? 请提供建议。 谢谢。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    应用的电压范围是多少? 如果这是5V 应用、则可以使用 TPS2115A。 否则、TPS2121输出端的电池充电器是否工作? 这也应限制电流、我对此有了解。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。