This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于2开关正向转换器的栅极驱动器 IC。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838181/gate-driver-ic-for-2-switch-forward-converter

主题中讨论的其他器件:TL431UCC27714

大家好、  

我将开始设计和开发电源 、连续输出功率为350W、峰值功率为550W。  ((通用输入)  

我打算使用具有前端 PFC 的2开关正向转换器。  

它是基于 TL431的反馈、控制器位于初级侧。  

辅助电源将是一个用于为控制器加电的非隔离式15V 输出。   

TI 是否推荐用于2 S/W 正向转换器的任何栅极驱动器、我不希望使用脉冲变压器和其余的栅极驱动器电路。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 有一个600V 高侧/低侧驱动器 UCC27714、适用于此应用。 可在此处找到数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27714.pdf

    UCC27714 VDD 范围高达17V、支持15V 偏置电压、600V HS 额定值支持400V 通用输入 PFC 中的典型高压总线。 该驱动器允许高侧和低侧输出同时导通、这是两个开关正向转换器所必需的。

    对于2开关正向的高侧偏置自举电源、有一些特殊的注意事项。 数据表的图49中显示了一个电路、可确保 HS 引脚转换为低电平、以允许对 HB 偏置进行充电。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 IC 看起来是替代脉冲变压器的好器件。 我将进行相同的评估。  

    您是否有自举电容器充电所需的 MOSFET 的首选器件型号?  

    此致

    Abhishek。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    自举电容器充电开关的额定电流可能比电源开关低得多、因为它们只需转换开关节点即可实现自举电容器充电电流。

     STS1NK60Z 是一款低输入电容600V MOSFET、这是一款适合此应用的器件的示例。 VDS 额定电压需要与功率器件相匹配、Rdson 应足够低、以避免 Rdson 和自举电容值的长时间常量、并查找低 Qg 电荷器件。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布另一个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢!

    现在、我将从成本/尺寸的角度进行评估、并决定接下来要做什么。  

    感谢您提供的信息。

    此致

    Abhishek。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从成本/尺寸的角度来看、UCC27714看起来更高效、我决定继续使用。  

    在浏览数据表时、它指出逻辑(VSS)和驱动器(COM)有不同的接地端、在我的情况 下、我的 PWM 控制器将位于初级侧、因此直流链路电容器只有1个 GND、即-ve。  

    因此、我需要将 COM 与 VSS 短接。  

    数据表显示最大差值可能为(-7V 至6V)、在使用常见连接时、我需要预测任何问题、在设计时要小心。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    允许的 VSS 和 COM 差分电压是一项可实现电路板布局灵活性的功能。 在许多设计中、将 VSS 和 COM 引脚连接到靠近 IC 的位置很有意义。

    只需遵循数据表中的良好布局建议、尤其是在 VDD 电容器的靠近放置和栅极驱动环路的布线方面。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、