This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:EMI 数据

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799260/tps82150-emi-data

器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件: LMZ21701

TPS82150和 LMZ21701的外观与 LMZ21701 SIMPLE SWITCHERRegistered纳米模块评估板 提供 EMI 数据的外观完全相同。
是否有适用于 TPS82150EVM-720 RESP 的类似数据。 在相同的输入/输出条件下、哪个模块应提供更好的 EMI 性能?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    这里是 TPS82150的 EMI 数据。 该器件由标称电压为13V 的电池供电、输出电压为1.8V、电阻负载为2.2Ω Ω。

    此致、

    Omar