This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880输出功率问题

Guru**** 2548110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881, TPS23881EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843022/tps23880-tps23880-output-power-issue

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881TPS23881EVM-008

你(们)好,先生

我们 的客户 现在 使用 TPS23880+ TPS2372-4 设计 、为90W,使用 TPS23880 时可以  连接 TPS2372-4,、但  输出 功率 为54W,、但 如果 使用 其他 PoE,、则无法    连接 到 TPS23880、但 TPS2372-4可以连接到其他 PSE、 但是、输出功率仅为25W、如下所示、请帮助检查输出功率并提供更多建议、tks!

e2e.ti.com/.../5040.TPS2372sch.pdfe2e.ti.com/.../0842.TPS23880sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    实际上、我很惊讶您从 TPS23880获得的功率没有任何软件控制。 TPS23880没有自主模式、这意味着它需要一个主机在通过 I2C 总线加电期间进行配置(将端口配置为4线对模式、设置功率分配、设置端口工作模式、启用检测和分类)。 如果您没有 MCU 或 CPU、TPS23881是您的理想选择、因为 TPS23881具有自主模式、您可以通过 AUTO 引脚(引脚52)设置端口功率分配。 TPS23881和 TPS23880是引脚对引脚兼容的预期引脚52。 请尝试在 AUTO 引脚和接地端之间并联一个电阻器(如果要设置为90W、则为7.7千欧)和10nF 电容器。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Penn

    不过、感谢  您的建议、如果使用 TPS23881设计作为输出功率90W、 它会请求  使用 所有  DRAIN1-DRAIN8? 您能帮我们提供符合要求的输出功率90W SCH,太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请查看 TPS23881EVM-008原理图。 基本上、除了 AUTO 引脚设计外、它与 TPS23880原理图相同。 您只能使用2个通道来提供90W 功率。 您可以修改现有电路板(将 TPS23880替换为 TPS23881、在 AUTO 引脚和 GND 之间添加一个电容和一个电阻器)。谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、你好、你

    如果客户想要设计 POE 电源、 在咨询下开发 PoE 产品的条件是什么? 例如、加入协会、认证等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请在此处查看常见问题解答:http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/724427/2672978?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=POE%252525252520EA#2672978

    您可以通过 PoE 产品 EA 认证来确保互操作性。 谢谢。