This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:TPS2493PWR

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838609/tps2493-tps2493pwr

器件型号:TPS2493

你好

我们使用的是 TPS2493PWR。 在测试期间、我观察到以下行为。 如果器 件由于发生过流事件而关闭、则会尝试在时间间隔内使用数据表中所述的 TRETY 间隙重新启动。 它执行该操作的次数是多少次? 我观察到不同的重试周期数:例如 13次、28次、41次。 之后、通过消除过流源并执行下电上电、器件会关断并可重新启动。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    欢迎使用 e2e!

    我正在 Rakesh 中循环、以帮助您完成此查询。 同时、您能否分享您的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    重试时间固定、应遵循 数据表第19页中描述的行为。 您能不能与原理图一起分享一些测试波形。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面您可以找到原理图:

    如果我在负载连接且消耗超过12.45A 的情况下测量 VOUT (TP2003)、则电压@ TP2003每0.996s 打开和关闭一次。 电压上升至5V、持续20ms。 在不同数量的此类周期后、器件停止运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢!

    正如我们所询问的、在重试运行模式期间、您能否帮助处理几个测试波形。 共享测试条件的详细信息。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对测试波形进行任何更新以研究该问题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    一旦您获得测试波形、请随时重新打开该线程。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    测量#1:引脚11、OUT。 发生过流事件后、电压会关闭、TPS2493尝试重新启动 env。 每1秒。 ->行为如预期。

    经过一段时间(并非总是相同)后、器件停止工作。

    下图显示了重新启动试验期间的 OUT 引脚(黄色)和定时器引脚(蓝色):

    是通道1上的电压尖峰。

    下图显示  了设备停止工作时的 OUT (黄色)和定时器(蓝色)引脚:

    下图显示了重新启动试用期间的 OUT (黄色)和 PROG (蓝色)引脚:

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供测试波形。

    您能否通过移除 R2010 (3.9k)电阻器进行检查。 我只想禁用 UVLO、OVP、然后查看以排除任何依赖项。  

    此外,设备是否仍然正常工作或出现故障?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    设备是否仍然正常工作或出现故障?

    是否在多个器件上观察到类似的重试行为(不同重试周期数)?  

    您能否联系 TI 当地销售人员提交器件进行故障分析?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    设备似乎正常工作。 我在另一个电路板上进行了以下测试。 我移除了电阻器 R2010 (3k9)、通过连接一个大负载来触发过流事件、然后器件在9小时内重试启动... 然后、我停止了该测试、再次放置 R2010、触发了过流事件、并具有与 上次使用另一个板时相同的行为。 意味着、在特定时间(< 1h)后、器件停止工作(不显示开始重试次数)。 然后、我再次移除 R2010、触发过流事件、可以看到开始重试超过3小时。 然后我停止了测试。 对我来说、行为取决于 R2010的存在。 您提到过欠压相关问题。 您能否更详细地解释一下、您的具体意思是什么?

    BR Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我希望您尝试禁用 UVLO。 UVLO 与您观察到的行为没有关系。 此外、我们从未看到过这种问题。

    让我知道运行测试条件、如何加载设备、以便我可以在我的末尾交叉验证

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否分享 测试条件? ?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是否有更新?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我将输入端连接到24V (Serie 中的两节铅酸电池)、在 TP2003上连接了具有可变电容值的 Culatti 功率电阻器。 然后、我减小电阻、直到 TPS2493关闭 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将在最后进行测试、并在10月10日返回

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我在最后没有看到任何此类关断问题 您可以将电路板发送给我进行调试吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    遗憾的是、我们没有足够的电路板来为您发送其中一个电路板。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    好的、明白了。 请告诉我是否有其他方法可以提供帮助。

    BR、Rakesh